This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:AM2634

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2634

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1351312/am2634-am2634

器件型号:AM2634

 我想使用 SPI 总线将 AM2634作为主器件连接、将 AM2634作为从器件连接。 根据 AM2634数据表、每个 SPI 有5个引脚。 我知道 SPI0_CLK、SPI0_CS0、SPI0_CS1

您能解释一下 D0和 D1引脚吗? 它们是否与 MISO 和 MOSI 相似。 如果是、则在 MOSI 上是

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在图13-2中看到一个示例:

    在本例中、D0是 MOSI、D1是 MISO。

    之所以将它们称为 D0和 D1、是因为它们中的任何一个(或两者)都可配置为发送器、并且其中任何一个都可配置为输入。 您可以在图表的注释中看到:

    "方向取决于 MCSPI_CHCONF_0/1/2/3[16] DPE0、MCSPI_CHCONF_0/1/2/3[17] DPE1和 MCSPI_CHCONF_0/1/2/3[18]是位"。

    方框图中进一步说明了这一点: