This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:Uniflash:如何通过命令行将闪存验证设置设置设置为'无&#39

Guru**** 2560610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1350821/tms570lc4357-uniflash-how-to-set-flash-verification-settings-to-none-via-command-line

器件型号:TMS570LC4357

您好

如何通过命令行参数将闪存验证设置设置设置为"None"。

非常感谢、谨致问候

乌沙·约加帕奈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Usha:

    UniFlash 快速入门指南(TI.com)

    符合我对上述指南的理解。

    -v 用于验证已下载的文件、如果我们未使用-v 命令、则不会进行任何验证。

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。