This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1505:RTC 备用电源

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1350278/mspm0g1505-backup-power-for-rtc

器件型号:MSPM0G1505

您好!

我们使用的 MCU 不具有 Vbat 功能、无法连接到备用 Vbat 电源。 您是否有任何开关或 IC 可以在主电源和备用电池电源之间进行切换? 此开关或 IC 将连接到 CR2032电池、而主电源将来自 TPS7A2033。

我们打算在主电源关闭的情况下、使用电池来保持 MCU 的内部 RTC 开启。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    引语:

    For a solid-state solution, you can just stick a diode in line with each power source and connect them together. The only real downside is that you waste a bit of power because of the diode's forward voltage drop. 
    See e.g. www.eetimes.com/document.asp
    
    There are also cheap power management ICs that use MOSFETs to achieve the same thing without a significant voltage drop.

    原始链接: https://www.reddit.com/r/AskElectronics/comments/88x1vs/made_a_circuit_that_switches_between_mains_power/?rdt=62738

    此致、

    赫利克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    我发现一个采用了类似建议的 ORing 的 IC。 如果我要使用超级电容器作为备用电源、您有没有特别建议?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 

    我对该器件不太了解。

    但您可以比较和选择以下两种备用功率:可充电性、电池尺寸、成本、峰值电流和功率。

    此致、

    赫利克