This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1305:在 CCS 中添加用于嵌入式 v6.19编译器的 ARM 编译器

Guru**** 2943030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1350912/mspm0l1305-to-add-arm-compiler-for-embedded-v6-19-compiler-in-ccs

器件型号:MSPM0L1305

如何 在 Code Composer Studio IDE 中添加用于 Embedded v6.19的 ARM 编译器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sourabh、

    CSS 本身将支持适用于 MSPM0的 TI-Clang 和 ARM GCC 编译器。  这两种方法中的哪一种方法可行?  我不确定是否可以添加不同的编译器。  

    谢谢。

    JD