This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1105:通过命令行(CLI)恢复出厂设置

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1337651/mspm0l1105-factory-reset-via-command-line-cli

器件型号:MSPM0L1105
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHCC2650

大家好、我需要相关文档、以便在 MSPM0L 微控制器上通过命令行(Windows)实现恢复出厂设置(SWD)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiago、

    让我来咨询我们的软件团队。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiago、

    软件团队建议使用的唯一方法是使用 Uniflash CLI。

    以下是 Uniflash 的链接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dennis

    即使通过 Uniflash、我也无法对特定项 MSPM0进行恢复出厂设置。 对于其他计算机、会显示 Clear flash 选项、但在 MSPM0上不显示...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiago、

    好的、让我确保我理解了。  您要使用命令行工具而不是 CCS 来构建和/或编程 MSPM0、例如、正确吗?

    能否告诉我您正在使用哪些工具以及计划如何使用恢复出厂设置?  我提出这个问题的原因是、这可以帮助我们的软件团队提出解决方案或建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dennis、感谢您的关注!

    在我们的工厂,我们使用自动机器记录(写)微控制器... 系统不准备使用图形界面(CCS、...)、仅使用命令行。
    我需要通过命令行记录.out 文件、并且还需要选择整体擦除存储器(恢复出厂设置)、以便在必要时再次记录、因为工程可以防止十六进制读取。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiago、

    我将再次与我们的软件团队联系、看看是否有办法让它适用于您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dennis、感谢您的关注!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiago、

    显然、该软件工具集无法支持您所需的功能。  您使用什么来对器件 XDS110进行编程?

    我将浏览 本文档 、以了解是否可以创建可在 CLI 上运行的自定义配置文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们目前使用 uniflash CLI 记录和擦除 CC2650微控制器以及同一系列的其他器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dennis、

    期待您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiago、

    我没有忘记你;) 我一直在问我们的其他群体是否做了一些像你正在寻找的事情,并出现了空。

    您是否精通 JS (Java 脚本)和.bat (批处理文件)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅 批处理文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我创建了这个新的相关问题...

    e2e.ti.com/.../mspm0l1105-factory-reset-auto-uniflash-or-cli-dslite

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiago、

    好的、我看一下另一个帖子。

    我咨询了我们的软件团队、他们说、虽然他们没有解决方案、但您可以自定义在生成 CLI 包时创建的脚本之一。

    他们说您需要 Uniflash 8.6或更高版本、然后导航到-> C:\ti\uniflash_8.6.0.\docs\quick_start_guide 并启动快速入门指南。  在这里、您将找到有关 CLI 和脚本的部分。  此外、-> C:\ti\uniflash_8.6.0\desktopdb\content\TICloudAgent\win\scripting\docs 中也有一些脚本文档。  不幸的是,他们没有时间去研究具体如何做到这一点,所以我会尝试自己去做一些工作。