This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1292NCPDT:用于 TiVA 器件的电源

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: SW-TM4C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1350133/tm4c1292ncpdt-supply-for-tiva-device

器件型号:TM4C1292NCPDT
主题中讨论的其他器件:SW-TM4C

您好!

让我来确认您是否会继续为未来提供 TiVA 器件。
我不确定这是否正确,但我听说 TiVA(SW-TM4C )的软件更新将完成。
因此、我担心您将来会计划将 TiVA 的状态更改为 EOL。
特别是、我想知道"TM4C1292NCPDTI3"的未来状态。 您能就我的顾虑发表评论吗?

Br、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您的信息不正确。 本产品没有停产计划。 事实上、我们正在积极推广和支持 Tiva 系列。  TM4C1292NCPDTI3只是 Tiva 系列中的一个器件型号、其状态与任何其他器件型号相同。 它受支持。 E2E 论坛主要用于技术支持。 关于价格、交货周期和库存、请访问 TI.com 或联系您的 TI 当地代表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。
    我理解你的情况。
    顺便说一下、您是否知道"SW-TM4C"中描述的以下句子的含义。

    * 用于 C 系列的 TivaWare (完整)
    www.ti.com/.../SW-TM4C

    之前、您在此页面中未描述"完成"。
    我们可能会误解"完成"的含义为"更新软件完成"。

    Br、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryuuichi:

     "完成"不意味着"最后"或"完成"。 这仅仅意味着它是一个完整的 TivaWare SDK。 如果您转至下载页面、则可以下载支持 TM4C129和 TM4C123及所有库的完整 SDK (下方以黄色突出显示)、也可以下载 TM4C129特定 SDK 或 TM4C123特定 SDK、甚至仅下载一些特定库(例如 driverlib、glib、senslib) 这样可以节省一些磁盘空间。