This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1507:用于对 MSPM0G1507进行编程的 I-jet

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G1507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1350744/mspm0g1507-i-jet-for-programming-mspm0g1507

器件型号:MSPM0G1507

团队成员

是否可以使用 I-jet 对 MSPM0G1507进行编程?

此致

维什努

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只需从 IAR 团队获得以下反馈:

    是的、如果 EWARM 具有 MSPM0的官方器件支持、I-jet 可以支持 MSPM0。 我刚才简单看了看、我们对以下 MSPM0系列器件提供了支持、