This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0L1306:LP-MSPM0L2228无目标配置

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L2228, LP-MSPM0L2228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1346268/lp-mspm0l1306-lp-mspm0l2228-no-target-config

器件型号:LP-MSPM0L1306
主题中讨论的其他器件:LP-MSPM0L2228、MSPM0L2228

在 EVM 指南中、运行 GPIO_toggle_output 的步骤(7)说明

> 单击"播放"按钮以将代码部署到设备并打开调试会话。 默认情况下、调试器暂停第一行代码。

这样做时、我没有调试配置。  如何为 LP-MSPM0L2228创建调试目标配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Corey:

    到目前为止、对于 CCS Thera 不支持 M0L2228、请使用支持的 CCS Eclipse 12.7.0版。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Theia 何时能够支持 M0L2228?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请允许我与我们的工具团队进行核实、并提供给您的反馈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于最新的 Theia 版本1.3.1、可立即支持 MSPM0L2228、很抱歉令人困惑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、回到原来的问题。   如何为 LP-MSPM0L2228创建调试目标配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    建议从我们的 SDK 中导入示例、而不是在工作区中创建新项目。