This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:如何检查32KHz 低频

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1306, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1349485/mspm0l1306-how-to-check-32-khz-low-frequency

器件型号:MSPM0L1306
主题中讨论的其他器件: SysConfig

大家好、

在 MSPM0L1306中、我能够在示波器中观察到32 MHz 频率。 我还在观察修整为24 MHz 的时钟。 但是、我需要知道如何从高频转换到低频(32kHz)、以便在示波器中观察到它。 请大家尽快帮助我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当选择 LFOSC 作为 LFCLK 的时钟源时、可以使用 LFCLK 输出32k。 时钟输出模块 EXCLKDIVVAL 有一个分频器、可将时钟更改为较低的频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    谢谢你这么多的答复。

    我这里是这样的情况、当它处于活动状态时、应该在32 MHz 下工作、但是当它处于休眠状态时、应该在32KHz 下工作。 我已将 LFCLK 源启用为 LF0SC。 完成此操作后、将创建 SysConfig。

    //低功耗模式配置为 STANDBY0

    DL_SYSCTL_setPowerPolicySTANDBY0 ();DL_SYSCTL_setBORThreshold (DL_SYSCTL_BOR_THR_THR_LEVEL_0);

     

     

    我如何在示波器中看到从32 MHz 过渡到32KHz 的睡眠模式、在此问题上、您能帮助我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、 Gary、

    为了实现低功耗模式、我需要使用哪种 API。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    能有人请回复吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如何在范围内看到从32 MHz 转换为睡眠模式32KHz

    通常、我们会通过一些可以检测电流的工具来监测功耗。 您还可以使用一些 GPIO 来显示进行更改的时间点。

    我需要使用哪个 API 来实现低功耗模式。

    调用__ WFI ();将使器件进入低功耗模式。