This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3107:SysConfig 中无 MCAN 选项

Guru**** 2964200 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1349640/mspm0g3107-no-mcan-option-in-sysconfig

器件型号:MSPM0G3107
主题中讨论的其他器件:SysConfig

您好!

在 TI SysConfig 工具 1.19和1.20中的"communications"下似乎没有 MCAN 配置选项。

有什么建议 如何修复?

谢谢。

米科拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作为权变措施、我尝试将 MCU 的目标更改为3507、配置 CAN 总线并保存 SysConfig 文件。 然后、我尝试将 CAN 相关设置复制到3501的 SysConfig 文件中并生成代码。 它似乎能够做到这一点、但在我调试时、它始终会在以下行中卡住循环:

    while (DL_MCAN_OPERATING_MODE_NORMAL!= DL_MCAN_getOpMode (MCAN0_INST));

    我想它无法将 CAN 模式设置为正常模式、因此它无法恢复、但可能导致这种情况的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    让我们在该线程中讨论该问题。

    另一个线程、我会将其标记为已解决。

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1349623/mspm0g3107-mspm0g3107

    -------------------------------------------------------

    我已经联系了软件团队。

    任何更新、我会联系您。

    感谢您的反馈。

    目前、可以使用 G3507作为 SysConfig 的芯片选择。
    只要您不使用 G3107不包含的外设、这就不会对您的项目产生任何影响。

    谢谢你。

    赫利克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    对于问题:

    And one more question, if it is a SysConfig bug, do you know how quickly it can be patched ? 
    It is quite hard to make any configuration changes for CAN on 3107 right now...

    我昨天晚上给软件团队做了报告、他们已经指派了一名成员来 处理这个问题。

    您现在可以使用 G3507、 这对您的功能没有影响。

    修复该软件错误后、您可以使用 SysConfig 切换回 G3107。

    此致、

    赫利克