This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0G3507:M0G3507230903261

Guru**** 2625255 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1350535/lp-mspm0g3507-m0g3507230903261

器件型号:LP-MSPM0G3507
主题中讨论的其他器件:MSPM0G3507

您好 TI 社区!

我使用 MSPM0G3507微控制器并使用 CCS Theia 开发环境。 我需要将微控制器设置为以80MHz 的最大时钟频率运行、以优化计时器、比较器和 ADC 等外设的性能。 但是、我在 CCS Theia 界面找到该选项很困难。 有人能指导我如何访问和配置此功能吗? 具体来说、我正在寻找将系统时钟调整到微控制器允许的最大频率的选项。

如果我能在 CCS Theia 界面找到这些设置、需要任何帮助或指导、我将非常感谢。 感谢您的帮助!