请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSPM0L1306 亲爱的香榭丽舍大街,
我是为我们的客户提出这个问题的。
在产品说明书的第41页、
对于 GPIO0、IIDX 是0;对于 COMP0、IIDX 是2。

但在 TRM 中、它显示如下。 GPIO0的 IIDX= 1和 COMP0的 IIDX=3。

用户理解 IIDX=0意味着没有中断挂起。

但是、为了避免混淆、上述内容是否相互匹配更好?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
亲爱的香榭丽舍大街,
我是为我们的客户提出这个问题的。
在产品说明书的第41页、
对于 GPIO0、IIDX 是0;对于 COMP0、IIDX 是2。

但在 TRM 中、它显示如下。 GPIO0的 IIDX= 1和 COMP0的 IIDX=3。

用户理解 IIDX=0意味着没有中断挂起。

但是、为了避免混淆、上述内容是否相互匹配更好?