请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LC4357 您好!
我在为 TMS570LC4357启用闪存 ECC 检查方面有几个问题
1.在 TMS570LC4357上默认启用闪存 ECC 检查吗?
2.如果不是如何启用和禁用闪存 ECC 校验
3、如何测试/验证闪存 ECC 校验功能是否正常工作
谢谢
乌沙·约加帕奈克
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我在为 TMS570LC4357启用闪存 ECC 检查方面有几个问题
1.在 TMS570LC4357上默认启用闪存 ECC 检查吗?
2.如果不是如何启用和禁用闪存 ECC 校验
3、如何测试/验证闪存 ECC 校验功能是否正常工作
谢谢
乌沙·约加帕奈克
您好、Usha Jogappanaik、
1.在 TMS570LC4357上默认启用闪存 ECC 检查吗?
2.如果不是如何启用和禁用闪存 ECC 校验
[/报价]是的、对于此器件、它将始终仅处于启用模式。
[/quote]Unknown 说:3. 如何测试/验证闪存 ECC 检查功能是否正常工作 [/报价]您可以执行 ECC 校正诊断测试、如下所述:
--
谢谢。此致、
Jagadish。