This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SIMPLELINK-MSP432-SDK:CCS 1.3中不支持的模块

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP432E401Y, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1349311/simplelink-msp432-sdk-unsupported-modules-in-ccs-theia-1-3

器件型号:SIMPLELINK-MSP432-SDK
主题中讨论的其他器件:MSP432E401YSysConfig

您好

我正在尝试设置环境、以便在 CCS Theia 1.3上探索 MSP432E401Y

我发现我可以安装 SDK 4.10.00.13版本、没有问题。 然而、当我尝试安装 SDK 4.20.00.12时、我发现软件包信息显示 SysConfig 1.4.0和 xdctools 3.61.01.25是强制性的、但"未安装、不可用"...

(顺便说一下、我发现 ccs10.4 & ccs12.2存在相同的问题)

那么、需要什么才能获取它们、或者 SDK 4.20.xx 不受支持吗?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     根据 Theia 版本说明、支持的器件是 MSPM0。 不支持 MSP432E。  

    文件:///C/C:/Users/a0321879/Downloads/CCS_THEIA_1.0.0_ReleaseNotes.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Charles

    谢谢。。在我的帖子之后、我找到了这部分信息。。但是仍然保留了 CCS-10和 CCS-12的问题。

    我导入 tcpecho 项目,没有问题,所以我想它只是使用了已安装的 SysConfig v1.20 ....