主题中讨论的其他器件: HALCOGEN
您好!
我对 RM46L852微控制器上的 SPI 通信所允许的最大比特率值有疑问。 我想使用 MT29F4G01ABAFDB_IT_F 闪存、此存储器可以在133MHz 的最大位速率值下工作、但我想在110MHz 或55 MHz 下工作。 但是、在 RM46L852数据表的第160页(https://www.ti.com/lit/ds/symlink/rm46l852.pdf?ts = 1712518075244&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FRM46L852)上 、SPICLK 周期时间的最小值似乎是40ns -> 25 MHz。

不过、Halcogen 工具可以实现更高的 SPICLK 频率值。 关于该应用、我可以达到55 MHz 的值。


这种情况与数据表中的信息不符。 因此、哪些信息是正确的?
此致、
Francisco。