This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2732-Q1:AM2732EVM 是否支持接收 DMM 数据?

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: AWR2944, AM2732

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1336879/am2732-q1-does-the-am2732evm-support-receiving-dmm-data

器件型号:AM2732-Q1
主题中讨论的其他器件:AWR2944AM2732

我正在设计一个雷达系统、想使用 DCA1000通过 DMM 将雷达数据反馈给 AM2732。 但是、我发现 AM2732官方 EVM 的60PIN 似乎只有跟踪通道。 这似乎与 DCA1000的60PIN 的 DMM 接口不兼容。 AM2732EVM 不支持 DMM 吗? AWR2944是否相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我会先看一下 DCA1000文档、然后再给您回复。  

    谢谢!

    -兰迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、  

    遗憾的是、当前的 DCA1000不支持 AM273的播放功能。 AM273 EVM 在与 J19连接器之间实现了引线接口。  跟踪几乎全部与 DMM 接口复用。 有关详细信息、请参阅 AM273x 数据表第5.3.4节" DMM 信号说明"。  

    谢谢!

    -兰迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    能否通过 AM273软件配置来解决混合使用跟踪和 DMM 接口的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、  

    IOMUX 当然完全可通过软件进行配置。 您可以从 MCU 引脚排列的角度使用任何所需的引脚。 但是、我认为 DCA1000本身不具有兼容性/可配置性。  

    谢谢!

    -兰迪