请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM2732-Q1 团队好、外部闪存中的应用程序映像太大、无法直接复制到 RAM 中执行、因此使用 XIP (就地执行)方法来获取指令。 问题在于、当芯片被加载并在外部闪存中运行时、如何确保应用映像的真实性、完整性和机密性?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
团队好、外部闪存中的应用程序映像太大、无法直接复制到 RAM 中执行、因此使用 XIP (就地执行)方法来获取指令。 问题在于、当芯片被加载并在外部闪存中运行时、如何确保应用映像的真实性、完整性和机密性?
谢谢。