This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2732-Q1:如何在 AM27x 上实施 OTFA/OTFE (实时身份验证/实时加密)、以确保扩展闪存中 XIP (就地执行)的安全性?

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1349371/am2732-q1-how-to-implement-otfa-otfe-on-the-fly-authentication-on-the-fly-encryption-on-am27x-to-ensure-the-security-of-xip-execute-in-place-in-extended-flash

器件型号:AM2732-Q1

团队好、外部闪存中的应用程序映像太大、无法直接复制到 RAM 中执行、因此使用 XIP (就地执行)方法来获取指令。 问题在于、当芯片被加载并在外部闪存中运行时、如何确保应用映像的真实性、完整性和机密性?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    AM273x 中不支持 XIP、因此遗憾的是、无法从外部闪存运行代码。

    此致!

    丹尼尔