This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:TM4C1294NCPDT

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1349226/tm4c1294ncpdt-tm4c1294ncpdt

器件型号:TM4C1294NCPDT

尊敬的团队:

         我们选择 TM4C1294NCPDT 作为需要两个以太网通信的应用之一。 但是、TM4C1294NCPDT MCU 仅支持单个以太网端口。 因此、我们决定并联磁性变压器的输出。 我提供的方框图显示了我们想要做的事情。 因此、请告知我们是否可以、或者我们是否需要进行任何更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我不是网络专家、个人而言、我以前从未见过这样的设置。  MCU 或 NIC 只能有一个 MAC 地址和一个 IP 地址。   您将如何解决两个端口之间的任何冲突? 可能在路由器/交换机级别使用 VLAN? 这样的设置对您有什么好处? 我会说,除非你另有证明,否则是不可以的。