主题中讨论的其他器件:HALCOGEN
您好!
我使用的是 Hercules 安全 MCU 开发套件 TMS570。
我无法接收来自 Peak CAN 的消息。 我能够传输消息。
尝试接收消息时、我在 ES 寄存器中看到以下错误。 调试会话期间 LEC 在2和1之间变化。
我正在使用标准 CAN 并从 PCAN 发送以下消息。
即使 PCAN 正在发送新的报文、IF2MCTL 寄存器中的 NewDat 位也永远不会变为1。
我已经检查了接受过滤设置、并且屏蔽设置为0x1FFFFFFF 以接受所有消息。
我在两端使用1Mbps 的波特率;软件和 PCAN。 在 PCAN 上、当我打开定期消息发送时、总线状态变为总线重负载、然后变为总线关闭。
由于传输工作正常、我认为接线正确。
您能否建议导致错误的原因?
此致、
拉什米塔