This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1106:ADC

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1106, SYSCONFIG, MSPM0L1306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1349764/mspm0l1106-adc

器件型号:MSPM0L1106
主题中讨论的其他器件: SysConfigMSPM0L1306

Im 尝试配置 MSPM0l1106 MCU 的引脚26 (PA22)和引脚28 (PA24)作为 syscfg 的模拟输入、但 cmpiler 仅显示 ADC0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Krushna:

    MSPM0L1106只有一个 ADC、因此如果 SysConfig 仅显示 ADC0、则正确。

    在 SysConfig 中、您是从默认 MSPM0L1306切换到 MSPM0L1106吗、您选择了哪种封装?