This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:我可以在其中获取针对 TMS570LC4357的 halcogen 编写的 HAL 函数和驱动程序的说明

Guru**** 2927050 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1346488/tms570lc4357-where-i-can-get-the-description-of-functions-and-drivers-written-in-hal-by-halcogen-for-tms570lc4357

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

我正在寻找为 TMS570LCx 使用 halcogen 生成的 HAL 的使用指南、是否有任何文档介绍 HALCoGEN 在 HAL 中定义的函数和宏以及其他事项。

请分享一些信息。  

此致、

Bhavay Sen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhavay Sen:

    请参阅以下主题中我的评论:

    (+) HALCOGEN:04.07.01 -基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 jagadish!  

    我想与 TI 签订 NDA、但没有任何当地分销商联系。 请指导我这样做。 我正在努力的函数描述 halcogen 文件,例如: SPI 函数生成的 halcogen,没有任何特定的文档指定参数和函数的返回值,我不能使用它们。

    此致、

    Bhavay Sen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhavay Sen:

    我向您发送了朋友的请求,请接受朋友的请求,并发送了以下详细信息。

    您的公司名称:

    您的公司所在地区(州和国家/地区):

    联系点(您的电子邮件):

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。