This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0L1306:SEGGER J-FLASH 固件加载程序无法连接。

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1306, SEGGER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1319468/lp-mspm0l1306-segger-j-flash-firmware-loader-is-failing-to-connect

器件型号:LP-MSPM0L1306
主题中讨论的其他器件:MSPM0L1306SEGGER

1MHz 的误差仍然相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sachin、您好!

    您是否使用最新 版本的 软件包?

    您可以在 MSPM0 SDK 工具指南中找到有关使用 Seggar J-Flash 编程器的要求的更多详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 v7.92h

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sachin:

    我询问我们的其他应用工程师是否听到其他客户有同样的问题、但没有报告。  您的布局可能有什么影响吗?  您能否分享原理图中显示 MSPM0L1306及其引脚连接的部分?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    连接是更简单的连接。 SEGGER Jlink PLUS 10引脚 JTAG 连接器连接到 J103。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sachin:

    好-我收到 Segger J-link 并安装了驱动程序。  我看看我能否重现此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sachin:  

    我对您目前 Launchpad 的物理设置感到好奇。

    您能否向我们提供您的身体状况的照片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sachin:  

    感谢你的评分  我还想看到的另一件事是 launchpad 上的 MSPM0L 芯片图片。 您能否提供它的图片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sachin:

    仔细观察 LP 后、Henry 注意到您有较旧的 PG1版本。  PG1是于23年3月/4月23日发布的第一个芯片版本、这些工具不再支持该器件。  您将需要获取最新版本。

    下图显示了最新的5根跳线、而您的仅有4根跳线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    循环使用 s-kulkarni@ti.com 和 s-kapoor@ti.com 进行确认

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sachin:

    使用更新的 Launchpad 是否解决了此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、使用新的 Launchpad 后、我就不会遇到这个问题。