This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1106:系数复位命令

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1349225/mspm0l1106-factor-reset-command

器件型号:MSPM0L1106

您好!

  期间开发的 另一种变体。 当我使用恢复出厂设置的 BSL 命令(80 01 00 30 DE 20 24 0B)时、如果使用 SWD 或 BSL、命令执行后无法再次连接芯片、  为什么?

  另外,根据参考资料,SWD 可通过邮箱向 BSL 发送 MAS 擦除命令。 如何操作它?

最好的翻新

阿兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您使用 BSL 进行恢复出厂设置、则必须下载非 main。

    恢复出厂设置完成后、所有存储器都会更改为 FF (也有 NONMAIN)。 因此、您必须在执行恢复出厂设置命令后下载默认 NONMAIN 配置。

    B.R.

    佐伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     在这种情况下、芯片可以被恢复吗? 如果是、如何做到这一点?

    此致、

    阿兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不、芯片无法再连接。