This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDX570LC43HDK:TMDX570LC43HDK

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDX570LC43HDK, TMS570LC4357, HALCOGEN
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1338856/tmdx570lc43hdk-tmdx570lc43hdk

器件型号:TMDX570LC43HDK
主题中讨论的其他器件: TMS570LC4357HALCOGEN

您好!

我尝试使用 TMDX570LC43HDK 驱动电机、但用户指南(下面的链接)中看不到任何 PWM 信号输出。 那么、我的第一个问题是、我们可以从哪个引脚获得信号。 我还检查了  TMDX570LC43HDK 原理图、但同样不检查 PWM。  

https://www.ti.com/lit/ug/spnu597a/spnu597a.pdf?ts = 1708932415689

www.ti.com/.../spnr043

我的下一个问题是 TMDX570LC43HDK 连接器(例如:J9、J10、J11)它如何 与 TMS570LC435处理器引脚保持一致。 例如:D9存在于两个表中,但信号名称不匹配。  

 

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohammad:

    我现在已开始处理此线程、并将尽快为您提供更新。

    谢谢。此致、

    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohammad:

    这取决于您用于生成 PWM 的模块:

    这个器件中的 PWM 可由诸如 ePWM、NHET 和 eCAP 等不同外设生成。这些外设可被用于生成 PWM。

    示例2:

    Hercules 教程:使用 NHET 生成 PWM (youtube.com)

    如果您参考上面的教程、那么会使用 NHET 来生成 PWM、在上面的示例中、PWM 是在 NHET1[0]引脚上生成的、而该引脚只是控制器的 K18引脚:

    如果您在 HDK 的原理图中验证该引脚、则该引脚已连接到  

    J11连接器的引脚38。

    示例2:

    (+)[常见问题解答] TMS570LC4357:适用于 Hercules 控制器的示例和演示(例如 TMS570x、RM57x 和 RM46x 等)-基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛

    在上面的示例中、我使用了 ePWM 模块生成了 PWM、而我在 ePWM1A 引脚上生成了 PWM

    根据数据表、ePWM1A 可在控制器的 D9和/或 B5引脚上生成:

    您可以看到、D9引脚仅有一个 ePWM1A 功能、这意味着 ePWM1A 波形将始终在该引脚上生成。 不过、您也可以通过配置如下相应的功能、在 B5引脚上生成 ePWM1A 波形:

    如果我们这样做、我们的 PWM 波形将在引脚 D9和 B5上生成、如下所示:

    我在 Launchpad 上创建了该示例、因此我验证了 B5和 D9引脚在 launchpad 中的连接位置:

    D9连接到 J10连接器的第17个引脚。

    B5 连接到 J4连接器的第7个引脚、我验证了各自引脚上的波形。

    如果您使用 HDK、则:

    D9未路由到控制器的任何位置:

    B5连接到 J11连接器的第23引脚

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jagadish、您好!

     

    感谢您的答复、K19现在看起来可以、但如果我们看到 HDK 上的 D9用户指南(www.ti.com/.../spnu597a.pdf、 D9连接在 J10引脚23上  

    另一方面,原理图( https://www.ti.com/lit/zip/spnr043) D9在这里看起来打开,并且没有在该原理图上的 J10端接。

     

     

     

     

    如果我们进一步回溯到原理图中、 J10引脚23连接至 U8 J2。

     

     

    然后、它从 U8连接到 U1C 微控制器 E9。 我有点困惑、因为在 HDK 用户指南中、J10引脚23是如何连接到 E9的、显示与 D9连接了

    然后从连接到 RN1的 UC1 E9。

     

    总之、它看起来与原理图和 HDK 手册指南不匹配、您能否建议可以从哪个连接器引脚 D9信号找到、以及 HDK 用户指南和原理图如何相互关联?您是否可以再次检查两个文档的所有方面是否相互一致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohammad:

    很抱歉出现这些拼写错误。 感谢您再次指出这一点。 我们将在下一版文档中更正此问题。

    (4) TMDX570LC43HDK:TMDX570LC43HDK 连接器上的 D9和 D10引脚-基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛

    在 HDK 电路原理图中、D9未连接到任何引脚。

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jagadish

    我不确定哪一个文档是正确的 SPNU597A ( https://www.ti.com/lit/ug/spnu597a/spnu597a.pdf?ts = 1708932415689) 或原理图(https://www.ti.com/lit/zip/spnr043)、您能不能说出吗?如果可能的话、也可以说明下一个文档何时可以发布。  

    谢谢  

    穆罕默德·阿夫扎尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohammed:

    请遵循原理图、除以上拼写错误外仅正确。

    您能不能抽出一些文件,如果可能的话,还可以说明下一个文档何时可以发布。

    目前还没有计划、我必须与我的内部团队就此进行讨论。

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jagadish、您好!

    我不确定如何使用某些 HDK 引脚、我的第一个问题是我们是否可以使用 GIO 引脚在 HDK 中生成 PWM 信号(https://www.ti.com/lit/zip/spnr043)。 例如、如果我们从 HDK 原理图中获取 M1引脚、即设置它的 GIO、

    但根据微数据表(www.ti.com/.../tms570lc4357.pdf ),它可以用作 GIOA[7]/N2HET2 [6]/ePWM2A。 那么、我的问题是、我们可以将 HDK 中的 M1用作 ePWM。  

    第二部分引脚(如 V7 )在 HDK 原理图中连接到多路复用器、我们可以使用此引脚来生成 PWM 吗、根据微数据表(TMS570LC4357)、V7可用于创建 PWM。

    谢谢  

    穆罕默德·阿夫扎尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Mohammed Afzal:

    但根据微型数据表(www.ti.com/.../tms570lc4357.pdf,它可以用作 GIOA[7]/N2HET2 [6]/ePWM2A。 那么我的问题是、我们可以将 HDK 中的 M1用作 ePWM 吗?

    是的、M1引脚可配置为 ePWM 引脚。

    为此、您只需在 HALCoGen 引脚多路复用表中启用相应功能。

    以及我第二个像 V7这样的引脚在 HDK 原理图中连接到多路复用器的引脚,我们 可以使用此引脚来生成 PWM 吗?根据微型数据表(TMS570LC4357),V7可用于创建 PWM。

    是的、它已连接到多路复用器。

    通过在多路复用器上使用选择线、我们可以操作此引脚或 USB 功能或 N2HET 或 ePWM 等其他功能。

    要将该引脚作为 EPWM 操作、只需关闭 USB_host1_on 和 USB_device_on 即可。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。