This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:MSP432E401Y 定制电路板刷写错误

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1346052/msp432e401y-msp432e401y-custom-board-flashing-error

器件型号:MSP432E401Y

您好、TI 成员!

我们基于 MSP432e401y 微控制器制作了定制电路板、并且在其中一个电路板中使用 xds110调试器刷写代码时、我们会收到如下错误。

" 连接到目标时出错:

(ERROR-614 @0x0)

目标表明前一个 SWD 发生了错误情况、

请求数据。 清除错误条件、然后重试 SWD 请求。

(仿真软件包9.12.0.00150) "

请注意以上内容。

谢谢。

此致、

Kalyan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     问题是只出现在一个板还是多个板上?

     您能否在不刷写代码的情况下连接到电路板?

     如何连接 RBIAS 引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kalyan:

     我没有听到你的回应。 我现在将关闭该主题。 如果你有任何更新、你可以写回该线程、它会将状态更改为"打开"。