This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1224:从引导加载程序到应用程序的路由 SVC (监控器调用)

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1346708/tms570ls1224-routing-svc-supervisor-call-from-bootloader-to-application

器件型号:TMS570LS1224

大家好!

我正在使用引导加载程序和应用程序开发旧版 Projekt。 我已经将应用程序移植到 FreeRTOS、到目前为止、当我从闪存开始运行应用程序以简化调试时、它运行良好。

上下文切换由管理程序调用(SVC 0)完成。

现在、当我尝试在引导加载程序顶部运行 porterd 应用程序时、我意识到 Svc 调用在引导加载程序中卡住。 使用引导加载程序时,如何将 Svc 调用路由到应用程序?


此致、

延斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jens、您好!

    很抱歉在响应中出现延迟、在 TI 印度我们连续度假。

    您是否有可能分享该问题的任何最简单的项目、以便更好地理解该问题? 或者至少多一些用于指出问题的屏幕截图。

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jagadish:

    非常感谢您的答复。 我通过使用 SSI 中断而不是管理员调用推送了问题、因为据我所知、从引导加载程序更改为应用程序时、"复位"、"未定义"、"SVC"、"预取"、"数据"的矢量表无法重定位、 但是、VIM 被应用程序启动代码配置为适当的处理外设中断。

    因此、我现在使用 SSI 中断来从任务中执行任务、或通过调用 RTI 来重新安排 RTI 中断

    systemREG1->SSISR1 = 0x7500;asm (" DSB ");asm (" ISB ");

    然后在 ssiInterrupt()中执行上下文切换。

    此致
    J·本纳