This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0C1104:TIMG14 CAN't 支持4 PWM 输出

Guru**** 2767255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1348792/mspm0c1104-timg14-can-t-support-4-pwm-output

器件型号:MSPM0C1104

您好、专家:

  我使用 CCS Theia 1.3.1生成外设代码、并选择 TIMG14作为 PWM 输出源、但在我选择4个引脚作为输出并重新构建项目后、会出现以下错误:

您能帮助找出原因是什么? 附件是项目,谢谢。

比尔

e2e.ti.com/.../R2_5F00_window_5F00_4x_5F00_switch_5F00_1.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因为我确认我们的 SDK 有一些问题。 在这里、它仅对 timerG 提供双通道支持。

    您能否为其他引脚配置添加这些定义。

    #define DL_TIMERG_CAPTURE_COMPARE_2_INDEX DL_TIMER_CC_2_INDEX  

    /**
    *@与捕获比较关联的简短索引1
    */
    #define DL_TIMERG_CAPTURE_3_INDEX DL_TIMER_3_INDEX DL_CC_3_INDEX  

    请记住、您可能需要移动 config、c 文件的这部分代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新了测试 prj、删除了不必要的 peripheral.e2e.ti.com/.../7652.R2_5F00_window_5F00_4x_5F00_switch_5F00_1.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我会尝试、谢谢。