This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:使用 TI-RTOS 的 MSP432E401Y 应用程序会持续运行、几分钟后崩溃、有时甚至几小时后崩溃

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1346486/msp432e401y-msp432e401y-application-using-ti-rtos-runs-inconsitently-crashes-after-minutes-or-sometimes-hours

器件型号:MSP432E401Y

你好

我有一个 MSP432 TI-RTOS 应用程序、有时运行几个小时、有时只运行几分钟。  

当我使用 ROV 时、看起来所有创建的任务堆栈大小都很好、如图所示、但是当我查看 BIOS 任务并扫描错误时、我得到了一个层叠峰值溢出!

请告知。

提前感谢您、

佩里

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您是否曾尝试将 cbitThread 任务的 stacksize 从1024B 增加至更高水平、而这是否解决了该问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Charles

    是的、我确实解决了这个问题、应用程序一整周运行正常。  再次感谢您的答复。 非常感谢。