This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0C1104:can't 下载或调试

Guru**** 2868720 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1347639/lp-mspm0c1104-can-t-download-or-debug

器件型号:LP-MSPM0C1104

您好、专家:

  我用了板进行下载和调试、首先它运行的很好、然后我用了一个逻辑分析仪、连接 GND 和 PA11、再尝试调试、然后错误发生、再也无法下载或调试、甚至重启笔记本电脑、请帮忙、谢谢。

比尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我的板、还有。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../3365.Unlock-MSPM0-1.1.pptx

    请尝试解锁 MSPM0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、伊森:

       我没有移除任何跳线、因为我使用了如上所示的 LaunchPad、似乎没有必要根据您的 ppt 来移除跳线、并且我尝试了3种方法、但失败了、您能帮助检查我是否漏掉了任何东西吗? 谢谢。

    比尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "你说什么? 未能恢复出厂设置或在恢复出厂设置后、MCU 仍然无法正常工作。 如果 MCU 仍然无法工作、我建议您用新的 MCU 替换它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无法恢复出厂设置、我的板与您在 ppt 中共享的板不同。 请参阅上面的屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道。 但流程是相同的。 请插入 "方法0:使器件进入 BSL"。 请尝试方法1、因为该器件没有 ROM 引导加载程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但是、我已经尝试过方法1、无法在步骤5进行连接。