This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:覆盖 SBL

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1348155/am2634-overwriting-sbl-can

器件型号:AM2634
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

您好、TI!

我能够按照此处提到的步骤通过 CAN 将应用程序刷写到 QSPI 闪存- https://dev.ti.com/tirex/explore/content/mcu_plus_sdk_am263x_09_01_00_41/docs/api_guide_am263x/EXAMPLES_DRIVERS_SBL_CAN_UNIFLASH.html

但是、我无法在后续启动后重新启动应用程序。 相关主题(e2e.ti.com/.../am2634-can-bootloader-behavior)中提到了该 函数、使用 SBL_QSPI 覆盖 SBL_CAN。 但是、我不明白如何使用 SBL_CAN_UNIFLASH 通过 SBL_QSPI 覆盖 SBL_CAN?

您能否 告诉我 使用 SBL_CAN_UNIFLASH 覆盖的步骤?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sue、

    我们的引导专家将在明天的假期外,除了因这种情况会有短暂的延迟回复。

    此致、

    拉尔夫·雅各比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    在您的 cfg 文件中、您需要添加此行-

    --file=sbl_prebuilt/am263x-lp/sbl_qspi.release.tiimage --operation=flash --flash-offset=0x0
    此致、
    Aakash