This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4:POR 之前的 AM263P4上电序列

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: AM263P4

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1346850/am263p4-am263p4-power-up-sequence-before-por

器件型号:AM263P4

我已在硬件设计指南中完成了1.2V 和3.3V 电源电路以及电源正常信号生成。

对于 AM263P4上电、我有两个疑问。

 

  1. 在 PORZ RESET 为高电平有效之前、我们能否为 uC 的数字引脚供电?
  2. 在我们赋予 PORZ 高电平有效之前、在为1.2V 和3.3V 上电时、是否要遵循任何顺序? 我的意思是、我们应该先为1.2V、然后再为3.3V 供电?  

P.S.根据硬件设计指南、所有 PG 信号均通过与门提供:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Saurabh:

    我们是否可以在 PORZ 复位为高电平有效之前为 uC 的数字引脚供电?

    我明天要跟另外一位电源专家跟进、但我的理解是、只要 VDDS33电源在3.3V 下通电、就可以为数字 IO 供电。 如果在 VDDS33之前为数字引脚供电、这将违反 IO 引脚稳态电压的绝对最大规格、则会存在器件损坏的风险。

    在我们给出 PORZ 高电平有效之前、在为1.2V 和3.3V 加电时是否要遵循任何顺序? 我的意思是、我们应该先加电1.2V、然后加电3.3V?

    不需要、按照 器件数据表的第6.11.2.1节"上电和复位定序":没有关于主内核数字 VDD 1.2V 和 I/O 电源3.3V 电源轨的定序要求。 我可以考虑我们是否还需要将此澄清添加到硬件设计指南中。

    此致、

    拉尔夫·雅各比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Saurabh:

    已确认对于标准 IO 引脚、要遵循的关键规格是 VDDS33 + 0.3V 绝对最大值规格、只要遵循该规格、无论 PORZ 的状态如何、都可以对 IO 施加高电平有效。

    此致、

    拉尔夫·雅各比