This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:MCAN PEA 和 PED 错误

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1346852/mspm0g3507-mcan-pea-and-ped-error

器件型号:MSPM0G3507

尊敬的 TI:

我正在使用以下示例 mcan_message_rx_LP_MSPM0G3507_nortos_ticlang 从 STM32 MCU 接收 以下长度的 CAN 数据 (DL: 8  43 48 5F 30 30 30 30 31)。

但是、当我尝试调试代码时 、我们会将 PEA 和 PED 位设为高电平(MCAN_IR 寄存器中的 gInterruptLine1Status = 0x18000000)。

我试着设置交叉检查的比特率和仲裁率还可以得到错误,

您能告诉我、背后的原因  是什么吗?或者您是否有示例代码用于将 MSPM0 MCAN 与其他 MCU (如 ST、PIC)进行交互  

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请确保采样点与 STM32器件相同、因为我们的演示代码是80%的采样点、请查看 STM32的相关信息