请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM2634-Q1 大家好!
以下链接用于执行 Sitara 板的功率估算。
需要 在电子表格中填写有关"利用率"列的说明:利用率列的概念是什么? 例如:ADC。 如果有5个 ADC 外设(每个外设有6个通道)、对利用率有何了解?

- 2/5 ADC 外设正在使用=>利用率= 40%?
- 正在使用15/30个 ADC 通道=> 利用率= 50%?
- 在利用配置的 ADC 通道的固定时间范围内的时长?
- 测量每个 ADC 通道的 CPU 利用率?
如果您能为我们提供一个示例、以便我们可以对所有其他外设使用相同的示例、从而有效地使用模板电子表格、将会有所帮助。
此外、最好能说明在更新 Interface 和 Processing Elements 部分后如何解读电源报告。