This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0C1104:M0C1104是否可以支持引导加载程序?

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1347254/mspm0c1104-could-m0c1104-support-bootloader

器件型号:MSPM0C1104

大家好、

客户询问 M0C1104是否可以支持引导加载程序?

我知道只有 M0L 和 M0G 系列可以支持引导加载程序。 请帮助澄清。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry。

    可以、但 BSL 不像 M0G 和 M0L 那样位于 ROM 中。  客户将需要将 BSL 与其应用一起添加到程序存储器中。  BSL 源位于 M0 SDK 中。