This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:SysConfig 引脚不可配置

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1334313/am2634-sysconfig-pins-not-configurable

器件型号:AM2634
主题中讨论的其他器件:SysConfig

大家好、

我的客户正在 配置 SysConfig、但无法配置以下两个引脚:

  • A9:无法配置 OSPI0 ECC 故障
  • LB:SysConfig 没有 LB 引脚

这些引脚是否不能通过 SysConfig 进行配置?

它们使用的是 SysConfig 版本 1.18.0.3266和1.19.0.3426、但无法在这两个版本上配置。

此致、

丸井努田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mari:

    我收到了您的问题、并会与 OSPI 专家一起探讨。 请提供最多两天的回复。

    此致、

    扎卡里·弗莱诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zackary:

    有任何更新吗?

    -马里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Mari、

    很抱歉耽误你的时间。 AM263x 器件使用 QSPI IP (不是 OSPI)、不支持 ECC_FAILn 信号。 QSPI_CLKLB 引脚配置为虚拟引脚、因为它是仅焊盘信号、并保持在封装内部。

    QSPI_CLKLB 配置选项的要求是什么? 我需要与团队合作进行更新、以便在 QSPI 可配置文件中显示信号。

    此致、

    扎卡里·弗莱诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    抱歉、我的客户提到了 AM263Px 器件。 我认为应该支持 ECC_FAILn 信号吗?  

    QSPI_CLKLB 引脚配置为虚拟引脚,因为它是仅焊盘信号,并保留在封装内部。

    是否可以假设这也适用于 OSPI 接口?

    -马里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Mari、

    没错、AM263Px OSPI IP 支持 ECC_FAIL 信号、它与 LBCLKO 一起存在于 PMT 中。 OSPI 接口仍然具有 CLKLB 仅焊盘信号、该信号保持在封装内部、但支持 LBCLKO (环回时钟输出)引脚、以满足 OSPI 时钟拓扑要求。

    此致、

    扎卡里·弗莱诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zackary:

    感谢您的答复。

    我在查看 SysConfig、但找不到 ECC_FAIL 信号。 我在看错了地方吗?

    我还在"reserve peripheral"选项卡中仅看到 LBCLKO 设置、而在"software"选项卡中没有看到。 他们是否应该在"reserve peripheral"选项卡中配置此功能?

    我使用在线 SysConfig、因此我假设这是可用的最新版本。 您能告诉我您正在使用哪个版本的 SysConfig 吗?

      软件选项卡

     保留外设选项卡

    -马里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果使用原始 pinmux 工具(请勿选择 SDK)、则该选项可用于配置。 我将向 SDK 团队提交请求单、以从 OSPI SDK 端解决此问题。

    此致、

    扎卡里·弗莱诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zackary:

    感谢您的答复。

    我确实如您所说、但当我使用在线 SysConfig 工具时、会看到这一点。

    我是否在 SysConfig 菜单中选择了错误?

    此致、

    马里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mari:

    很抱歉让人感到困惑。 我刚刚确认、此更改体现在预计本周晚些时候发布的 SysConfig 1.20.0中。

    此致、

    扎卡里·弗莱诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zackary:  

    谢谢、我看到现在已经反映了这一点。

    由于它们使用 SysConfig 并在菜单中选择 SDK、因此它们应该如何将更改从非产品版本添加 ECC 故障和 LB 信号迁移到所选产品版本?

    或者是否无法进行迁移? 如果没有、是否有计划在所选产品版本中支持信号?

    此致、

    丸井努田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Mari、

    有一个请求单、请求将这些信号包含在 SDK 配置选项中。 我将检查此更新的时间安排。

    此致、

    扎卡里·弗莱诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新将包含在 MCU_PLUS_SDK v10.0.0版本中、我认为这预计将在 Q42024时间范围内。 可将独立 PMT 生成的 pinmux 配置输出文本复制并粘贴到工程文件中、但应将 CCS 配置为不从.syscfg 文件重新生成配置文件、以防止 SysConfig 配置覆盖手动更改。

    此致、

    扎卡里·弗莱诺