This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0C1104:需要复位电容器和上拉电阻器!?

Guru**** 2774215 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0C1104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1346619/mspm0c1104-the-need-for-reset-capacitor-and-pull-up-resistor

器件型号:MSPM0C1104

您好!

我希望在 MSPM0C1104 设计中尽量减少使用外部元件。 由于我将不使用复位(NRST)引脚、我可以省略电容器并将引脚直接连接到 Vdd 吗?

在 MSPM0中 L 数据表中的电容和分辨率是可选的、但在 MSPM0中 C 此注释不存在。  这是有原因的吗?

LP

戈兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、我建议您添加电容器。 原因是确保在 VCC 稳定后释放复位引脚。 这意味着与 VCC 相比、复位引脚上的电压始终存在一些延迟。