主题中讨论的其他器件:MSP-EXP432E401Y、
团队、您好!
我正在使用 MSP-EXP432E401Y 在控制器与通过 RJ45转 USB 连接器连接的 PC 之间实现 UDP 通信。
首先、我使用了 Ethernet_with_lwip_nortos_ccs 代码。 这里有 DHCP 来获取 IP 地址、但我需要静态 IP、因此我修改了静态 IP 的代码。
uint32_t srcIP = htonl (ipaddr_addr ("192.168.254.4");
uint32_t netmask = htonl (inet_addr ("255.255.255.0));
uint32_t desIP = htonl (inet_addr ("192.168.254.3"));
然后、在尝试实施 UDP 和测试时、 发送和接收都不工作。
此外、来自 PC 的 ARP 请求也不会从控制器得到响应。

我尝试使用 Echotool 从 PC 发送帧、打印方式与终端相同。我可以看到源端口、目标端口和数据长度完全相同。 但在 Wireshark 中、它显示 ICMP 目标无法访问错误、但 ARP 请求和响应帧是正确的。

是否有人支持通过 MSP432E401Y 控制器中的 lwIP 发送和接收 UDP 帧。