This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2632:在两者上触发时区分上升沿/下降沿中断

Guru**** 2760125 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1345920/am2632-differentiate-rising-falling-edge-interrupt-when-triggering-on-both

器件型号:AM2632

大家好、

使用 GPIO 中断在上升沿和下降沿触发时、如果得到中断、 除了轮询 GPIO 引脚本身外、是否有办法区分上升沿或下降沿?

谢谢!

-插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack:

    中断不会指示它是上升沿还是下降沿。 轮询 GPIO 是一种方法。

    另一个我本人未亲自测试的方法是检查触发器寄存器。 TRM 注意到以下几点:

    读取 SET_RIS_TRIG 或 CLR_RIS_TRIG 寄存器会返回 RIS_TRIG 寄存器的值。 读取 SET_FAL_TRIG 和 CLR_FAL_TRIG 寄存器将返回 FAL_TRIG 寄存器的值。

    我对读取 TRM 部分的初步了解是、为了使其可行、您还必须采取步骤清除触发寄存器。 过程是确保两者都被清除、当您获得一个中断时、请检查它们、然后清除已设置的中断。

    不过、不确定是否真正实现了网络化、而不是轮询 IO。

    此致、

    拉尔夫·雅各比