This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:网络检测问题

Guru**** 2758755 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1346058/msp432e401y-network-detection-issue

器件型号:MSP432E401Y

您好、TI 成员!

我们在 msp432e401y 定制电路板中面临网络检测问题。

并附上了该电路的原理图。

问题的原因可能是什么。

谢谢。

此致

Kalyan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     除了没有显示如何连接 RBIAS 引脚外、我在原理图上并没有看到任何问题。 如果您没有通过4.87k Ω 电阻器将 RBIAS 引脚连接到 GND、那么这将是一个问题。 如果没有 RBIAS 引脚、还可能出现 JTAG 连接错误问题、如勘误表中所述。