This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634-Q1:在这些引脚 GPIO20、GPIO19、GPIO48、GPIO49上中断不工作

Guru**** 2680595 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD263, TMDSHSECDOCK, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1345794/am2634-q1-interrupt-is-not-working-on-these-pins-gpio20-gpio19-gpio48-gpio49

器件型号:AM2634-Q1
主题中讨论的其他器件:TMDSCNCD263TMDSHSECDOCKSysConfig

我正在尝试生成多个中断、该中断是在这些引脚 GPIO21、GPIO18、GPIO17、GPIO24、GPIO23上生成的。 但当我在对这些引脚进行尝试时、GPIO20、GPIO19、GPIO48、GPIO49不能用作中断、即使我手动提供中断、仍然无法产生中断

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的是这块板 TMDSCNCD263、IO 扩展器是 TMDSHSECDOCK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Swati:

    您能否提供 SysConfig 的相关详细信息以及您如何尝试生成中断?  

    此致、

    拉尔夫·雅各比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是组配置问题、所以现在就解决了、  

    感谢您的支持