This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Hercules_safety_mcu_demos:基于 ARM 的微控制器论坛

Guru**** 2533850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1345487/hercules_safety_mcu_demos-arm-based-microcontrollers-forum

器件型号:hercules_safety_mcu_demos

板电源有问题。
1v2和3V3的状态 LED 无法亮起

当电源断开时:

TP16 TP17 TP20 TP21接地短路、
也是 C45 C148 C168的2侧、
同时引脚 A13 V16  
F1保险丝未打开

Im 试图找到问题、但没有原理图、这几乎是不可避免的。

我怀疑 U39有故障,但我没有办法检查,我把它从板上删除,但我发现这个真的很难。

我如何开始去买,以找到真伪成分。


 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    根据您的数据、应损坏3V3和1v2稳压器或控制器。

    (+) TMS570LC4357:电源问题-基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛

    首先、让我们怀疑3V3稳压器损坏、请从电路板上卸下稳压器、并验证3V3和 GND 之间的短路。 如果拆卸稳压器后没有短路、则需要更换3V3稳压器。 1v2稳压器也具有相同的过程。

    如果拆卸稳压器不起作用、请验证3V3和 GND 之间的所有并联电容器、以确定电容器是否损坏或短路。

    如果您确认稳压器和所有组件正常、但3V3和 GND 之间仍然存在短路、则应怀疑是控制损坏。

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jagadish、您好、非常感谢您、

    然后请验证3V3和 GND
    之间的所有并联电容器

    我移除了 C170、C168、C148和 C45、但均未解决短路问题、是否有我忘记的电容器或者接下来应移除 U35稳压器。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    请尝试 C68 和 C83、它们也连接在 VCC_3V3和 GND 之间。

    如果在移除上述电容器后仍遇到问题、那么 U39/U35稳压器应该有问题。 U39会将5V 转换为3.3V、U35会将3.3V 转换为1.2V。 因此、请验证这两者。

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。