This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:CCS 中的 SYSCFG 在添加大量 GPIO 后冻结

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1345814/am2434-syscfg-in-ccs-freezes-after-adding-a-large-number-of-gpios

器件型号:AM2434
主题中讨论的其他器件:SysConfig

大家好、

在为 AM243x 器件配置大量 GPIO 时、我在 Code Composer Studio (CCS)中的 SysConfig GUI 遇到问题。

环境:

  • Code Composer Studio 版本:12.6.0.00008
  • SysConfig:1.19.0
  • 适用于 AM243x 的 MCU+ SDK:9.1.0.41

问题:

当尝试配置40个以上的 GPIO 时、SysConfig GUI 冻结并变得无响应。 此行为在 Windows 和 Linux 平台上均会发生。 锁定 GPIO 外设和引脚未解决该问题。

 TI E2E 论坛上提供了相关的票证:

问题:

对于这些报告的问题或处理 SysConfig 中大型 GPIO 配置的潜在权变措施是否有任何进展?

谢谢。

托马什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tomasz:

    感谢您访问德州仪器 E2E 支持论坛。

    我已获取您的意见并进行处理。 请等待一段时间再返回。

    此致、

    图沙尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tomasz:

    我已经在内部讨论了该问题、并了解到该问题 计划 在即将推出的 MCU+SDK 版本中修复。 (即 SDK v9.2)。

    此致、

    图沙尔