This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:DCAN 示例项目

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1345913/tms570lc4357-dcan-example-project

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

您好!

我想知道是否有适用于 TMS570的 DCAN 示例工程。

我已安装 Hercules 安全 MCU 演示、但无法检测我的 Uniflash 安装。 看起来即使 Hercules 演示应用可以正常工作、也可以轻松地将 OUT 文件加载到板上、我想探索 DCAN 设置。

我已经尝试使用 HAL 代码生成器设置 DCAN、但我无法在 PCAN 视图上发送或接收消息。 我已检查终端电阻器和电线。

如果可用、您能否共享一个项目?  

此致、

拉什米塔