This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263PX-AM263PX:MCU-PLUS-SDK

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1345648/mcu-plus-sdk-am263px-am263px

器件型号:MCU-PLUS-SDK

您好!

我使用263px 控制卡、我尝试运行 hello world 示例。 它第一次工作正常,但当我尝试在不断开电源线的情况下将设备再次置于调试状态;

我收到以下错误。  此外、CAN 环回示例始终给出相同的错误。

相同操作的根本原因是什么。 我漏掉了什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当尝试从调试器窗口进行许多复位时;我收到以下错误;

    如何摆脱该误差。 我尝试了下电上电、但问题仍然存在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yogini:

    当您说"再次将器件置于调试状态"时、您能更好地解释您正在执行哪些步骤吗? 我想在最后重新创建相同的步骤、看看我是否复制该行为。

    您还能指出您使用的 EVM 是哪个版本吗? 我认为应该是 E2。 它应该有一个标签、上面应该有类似"PROC159E2"的字样。

    此致、

    拉尔夫·雅各比