This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:AM2634

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1345163/am2634-am2634

器件型号:AM2634

早上好、对于项目的开发、我们希望通过嵌入式编码器(Matworks 环境)提供的代码的自动生成来开发代码。 R2系列(尤其是2634)是否有可下载的库可用于自动生成代码? 这个胎面是否提到您的可用性?

大家好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andrea Canestrari,

    基于 MATLAB 模型的设计流程和 AM263x 的自动代码生成(嵌入式编码器硬件支持包)正在开发中。  

    Early Access 发布暂时在2024年4月底之前发布、具有以下功能。  我们将在可用时发布有关下载软件包的说明/链接。

    • Target/HSP 定义(AM263x controlCARD)
    • 工具链:TI ARM CLANG
    • 目标功能-调度
    • 应用程序部署
    • 操作系统:裸机(基于计时器的调度程序)
    • 单核支持
    • 外围设备驱动程序块–GPIO、HWI、UART、ADC、ePWM

    谢谢

    k. 桑杰耶夫