This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:我计划使用两个 TMS570LS3137ZWT 开发套件测试 CAN 通信。

Guru**** 2943030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1345606/tms570ls3137-i-am-planning-to-test-can-communication-with-two-tms570ls3137zwt-devkits

器件型号:TMS570LS3137

尊敬的所有人。

TMS570LS3137ZWT 开发套件中有一个 CAN 端口。
我计划使用2个开发套件进行 CAN 测试。
首先、我是否可以只将硬件连接到开发套件的 CAN1端口?
我能否像在示例源中那样启用驱动程序软件并对其进行测试?

这是我第一次验证 CAN 通信、因此我不知道如何进行。
可以帮帮我吗?

此致、
IBLEE