This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM57L843:具有 RMII 和 MibSPI 的 Halcogen pinmux

Guru**** 2917090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1345562/rm57l843-halcogen-pinmux-with-rmii-and-mibspi

器件型号:RM57L843

大家好!

一位客户正在尝试为一个需要 RMII (或 MII)以及至少3个 SPI 接口、1个 CAN、I2C、可能还有一个 EMIF 以及多个 GPIO 的项目创建一个新的 pinmux 配置。

当选择 RMII 和任何 MibSPI 接口时、该工具会显示引脚冲突、并且选择的 MibSPI 接口越多、存在的引脚多路复用冲突就越多。

如何解决这些引脚多路复用冲突?

谢谢!

-冈特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gunter:

     一旦您指定了系统需要外部引脚分配的外设信号、PINMUX 窗口就会确定系统的多路复用器配置。  如果  发生引脚冲突、无法根据您输入的规格配置器件、您将不得不取消一些选择:您可能不需要 MibSPI 模块和 EMIF 接口的所有芯片选择引脚。  

    e2e.ti.com/.../test.dile2e.ti.com/.../test.hcg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!

    引脚多路复用冲突主要局限于 MIBSPIxNCS 引脚。 因此、我们正在与客户核实应用程序中每个端口需要多少个 nCS。 我目前认为这没有什么大问题。

    此致、

    -冈特