This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Clang-AM243X:TI MCU-PLUS-SDK v3.2.0.LTS

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1342368/mcu-plus-sdk-am243x-ti-clang-v3-2-0-lts

器件型号:MCU-PLUS-SDK

我们观察到以下行为:

在启动时、open62541初始化其节点树。 它在堆中构建此结构、并使用大量 malloc、free、calloc 和 realloc 调用。 在本例中、这增加了几 MB。 使用 TI 编译器及其库时、这需要20分钟。 使用 GCC 及其库时、最多只需几秒钟。 对此有何解释?

此致、Matthias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请显示您的构建选项。  如果您尚未这样  做,请考虑使用链接时间优化(LTO)。  该链接指向在线文档。  还可以考虑观看 tiarmclang 系列视频中的相关视频。  最后一个视频是 LTO 上的视频。

    谢谢。此致、

    -乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用了(LTO)选项、但无法改善它的行为。

    问题有可能出在标准库中吗? 使用 gcc 需要几秒钟而不是几分钟。 这与编译器设置无关、是吗?

    您还需要哪些其他信息?

    此致、

    马蒂亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用最低优化级别。  请参阅 tiarmclang 在线手册的优化选项部分。  选择更高级别。  此外、还启用函数内联。   

    如果这样不起作用、请显示构建日志。   请重新编译整个项目。  一种方法是右键单击项目名称、然后选择 重建项目 。  然后将"Console"(不是"Problems")视图的内容保存到文本文件。  使用名为的图标 复制构建日志 (较早版本的 CCS)或 将构建日志保存到文件 (CCS 的更新版本)。  当您为日志文件命名时、请确保使用文件扩展名 .txt 。  请 在下一篇文章中附加该文本文件。

    谢谢。此致、

    -乔治