所有、
这更多地是一个与 Tiva 外设库相关的问题、当使用 ADCClockConfigSet 时、提供任何 ADC_CLOCK_RATE_*参数是否实际上是强制性的?
目前、我们将该函数调用为"ADCClockConfigSet (ADC0_BASE、ADC_CLOCK_SRC_PIOSC、1);"
然后、我们使用 ADC 触发计时器以1KHz 的频率设置我们的实际采样率、因此是否真的需要提供该第二个参数以及时钟源? 将0写入 ADC 外设配置寄存器中的 ADC 采样率会有什么影响、当缺少此参数时、该函数似乎会做什么?
提前感谢您、
杰西